This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61195:TPS61195在5V 和 LED 闪烁上出现工作问题

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679935/tps61195-tps61195-working-issue-on-5volt-and-led-blink

器件型号:TPS61195

我们使用 TPS61195来驱动96个白色 LED

输入电压:5V

LED 的编号:96

序列字符串:12的编号

通道数使用:8.

调光完成者:I2C 总线用于调光

使用的电感器:4.7uH

我们使用与其他组件的应用图相同的原理图

问题: 任何亮度级别的%Volt 输入的 LED 闪烁。

甚至 IC 也会升温更多

如果我们使用12V 输入、则器件工作正常、但我们需要在5V 工作电压下使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sushant、
    如果您可以测量电感器电流,则会看到最大电流达到器件的电流限制。 恐怕输入电压太低、无法驱动96个满电流 LED。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    我不认为电感器中的电流更大、我们使用4.7uH/ isat:2.2Amp。

    即使我们不能在全亮度(全功率)下工作 LED。 我们仅使用最大占空比50%、因此它应在5V 电源下工作。

    我们根据输入电源的4.5V 最小电压选择数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sushant、
    说到电流限制、我指的是器件的电流限制、最小值为2.5A、实际上、电感器饱和电流应高于此值、否则器件保护无法防止电感器饱和、电流将突然增加。
    尽管我们的器件可以支持4.5V、但这是临界情况、取决于输出电压/电流/电感器。 这是一种系统设计、任何参数都不能同时处理。
    我建议客户检查电感器电流和开关电压。