Other Parts Discussed in Thread: TLC59116-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC59116-Q1 您好!
在以下情况下、ESD 之后、TLC59116-Q1不会作为 I2C 命令运行。
它是2m I2C 电缆、上拉电阻为910Ohm。
ESD 之后、TLC59116-Q1输出关闭、不使用 I2C 命令打开、但确认了 TLC59116-Q1的 ACK。
似乎只有 I2C 通信块正常工作、但其他块出现故障。
这种操作是否可行?
FYI、SDA、SCL 具有 TVS 二极管、但5V VCC 没有 TVS 二极管。
谢谢。