This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116-Q1:在 ESD 下运行

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721550/tlc59116-q1-operation-at-esd

器件型号:TLC59116-Q1

您好!

在以下情况下、ESD 之后、TLC59116-Q1不会作为 I2C 命令运行。

它是2m I2C 电缆、上拉电阻为910Ohm。

ESD 之后、TLC59116-Q1输出关闭、不使用 I2C 命令打开、但确认了 TLC59116-Q1的 ACK。

似乎只有 I2C 通信块正常工作、但其他块出现故障。

这种操作是否可行?

FYI、SDA、SCL 具有 TVS 二极管、但5V VCC 没有 TVS 二极管。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、 系统级的 ESD 级别是什么?  

    客户是否在每个引脚上放置了任何电容以减少 ESD 测试期间的尖峰? 如果不是、请尝试添加10nF。