请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61200 主题中讨论的其他器件:TPS61222、 TPS61220、 TPS61240
大家好、我使用 的是 TPS6120、它将由3.7V 锂聚合物电池供电、我需要恒定(不可调!) 5V 输出为 ATMHz 32U4供电。 在数据表中、它确定了5V 输出电压的最大输出电流为600mA、我不想油炸 uC。 也就是说、输出电流 取决于输入到输出电压降压转换模式比率 、这一点我不是很清楚、我想知道如何计算 R1和 R2的最大输出电流为25mA 且恒定电压为5V 的情况。
此外、如果我需要恒定的输出电压、R1是否为0欧姆? 如果这是真的、我如何计算 R2的值?