This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61200:TPS6120x 恒定输出电流计算

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61222, TPS61220, TPS61240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680591/tps61200-tps6120x-constant-output-current-calculation

器件型号:TPS61200
主题中讨论的其他器件:TPS61222TPS61220TPS61240

大家好、我使用 的是 TPS6120、它将由3.7V 锂聚合物电池供电、我需要恒定(不可调!) 5V 输出为 ATMHz 32U4供电。 在数据表中、它确定了5V 输出电压的最大输出电流为600mA、我不想油炸 uC。 也就是说、输出电流 取决于输入到输出电压降压转换模式比率 、这一点我不是很清楚、我想知道如何计算 R1和 R2的最大输出电流为25mA 且恒定电压为5V 的情况。

此外、如果我需要恒定的输出电压、R1是否为0欧姆? 如果这是真的、我如何计算 R2的值?  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只需选择 R1=1M 和 R2=110K 即可获得5V 输出。

    5V 的负载为25mA? 如果是、您可以选择 TPS61222、它更易于使用。 只需按照数据表和 EVM 用户指南了解原理图和布局即可
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是如果我需要恒定的输出电压,不应该 r1=0,因为 FB 需要直接连接到 Vout? 然后、R2的值是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我看到、在数据表中、如果我需要固定输出、那么 R2也不会被使用。 但根据第一幅图、如果我的锂聚合物电压电平从2.4V 上升到4.2V、则最大输出电流为100mA-200mA (蓝色线)。  

    然后、在典型的固定输出电压电源应用中、它表示它可以具有60mA 的最大输出电流。  

    这是否意味着、如果我的 ATMega 支持25mA 的最大输入电流、我可以接受、因为升压转换器可以在任何需要的时候提供高达60mA 的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从锂离子电池输入来看、TPS61220的输出电流能力为60mA。 因此、如果负载电流低于60mA、您可以选择 TPS61220。 如果负载电流更高、我建议使用其他器件、如 TPS61240