This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:2A 负载时输出电压下降

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680306/lm3481-output-voltage-is-dropping-at-2a-load

器件型号:LM3481

您好!

需要您的帮助来解决有计划的设计问题。

我使用附加降压/升压转换设计。

输入由锂离子电池供电、 输出连接到 GSM 模块。

我面临的问题是、

当 gsm 模块尝试注册到网络时、它消耗2A 峰值电流。
在此期间、降压/升压转换器的输出电压下降超过0.5V。
因此、GSM 模块关闭。

简单来说、
降压/升压转换器无法满足 GSM 模块的峰值电流要求。
当消耗峰值电流时、转换器输出电压下降。

问题可能是什么?解决方法是什么?

e2e.ti.com/.../Dc-DC-Design.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiva、

    负载阶跃是否为0A 至2A?

    这听起来像是控制环路需要调整、可以通过调整补偿组件在 WEBENCH 中完成。 通过更改补偿组件、可以定制环路以满足负载瞬态规格。  

    它还有助于增加更多的输出电容以减少下冲。

    -Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    它不是从0A 到2A。

    模块通电后、流耗将小于200mA。

    当它注册到网络时、它将消耗2A 峰值电流。

    在此期间、电压下降、模块关闭。

    我将尝试该建议并告知您。