This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:400V 和350A 电池组 BMS

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721999/bq76pl455a-q1-400v-and-350a-pack-bms

器件型号:BQ76PL455A-Q1

您好!

  我们希望开发适用于400V 和350A 电池组的电池组 BMS。 我们可以使用 BQ76PL455A-Q1吗?  对于这些高规格、我们将面临电池组的发热问题、因此是否有解决方案? 其他电动运动自行车的用途相同、因此我知道这是可行的。 我们需要 TI 的支持来进行选择和提供参考设计及工具。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Omkar、

    对于上述电压、可以使用 PL455。 请查看数据表、以确保您的其余规格符合 PL455要求。

    为了获得有用的资源、我们的网站为 PL455器件提供了大量出色的设计帮助。 一些有用的设计应用手册包括:
    bq76PL455A-Q1设计注意事项: www.ti.com/.../slua791.pdf
    bq76PL455A-Q1用例场景: www.ti.com/.../slua785.pdf

    此致、
    Vince