This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:UCD3138的前端增益和测量分辨率问题

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679968/ucd3138-front-end-gain-and-measurement-resolution-issues-for-the-ucd3138

器件型号:UCD3138

你好
我正在学习 UCD3138 全桥硬开关开发板固件
我对 void init_front_end0 (void)有一些问题

void init_front_end0 (void)  

FeCtrl0Regs.EADCCTRL.bit.AFE_GAIN = 3;

我知道这句话是为了将 AFE 的增益设置为8、将测量分辨率设置为1mV、

但我不确定为什么增益设置为8、而不是4、2和1。 这是为什么? 哪些因素决定增益和测量分辨率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是通过在"最佳环路响应"和"噪声灵敏度"之间进行权衡来设置的。
    增益 og 8可提供最佳输入分辨率、因此可提供最佳环路响应。 但它也可能导致对噪声的额外敏感性。
    如果您具有良好的布局并将噪声与输出级隔离、则增益8应该是更好的选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了!谢谢!
    ZJYL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找到了
    FeCtrl0Regs.EADCCTRL.bit.AFE_GAIN = 3;
    FeCtrl1Regs.EADCCTRL.bit.AFE_GAIN = 3;
    FeCtrl2Regs.EADCCTRL.bit.AFE_GAIN = 0;
    为什么要将 Vo 和 IO 环路的增益设置为8、并将 Vin 环路的增益设置为1?
    与 Vo 和 IO 相比、Vin 信号是否不稳定? Vin 的干扰信号是否更多?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    与 Vo、IO 的设置相比、Vin 的设置也存在差异
    FeCtrl0Regs.EADCCTRL.bit.SCFE_CLK_DIV_2=0;
    FeCtrl1Regs.EADCCTRL.bit.SCFE_CLK_DIV_2 = 0;
    FeCtrl2Regs.EADCCTRL.bit.SCFE_CLK_DIV_2=1;
    为什么 Vo、IO 设置为128nesEADC 转换一次、Vin 设置为64ns 转换一次。
    原因是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    同样、Vo、IO 具有斜坡功能、Vin 不设置斜坡功能。 原因是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们对检测 Vin 的微小变化不感兴趣。 我们实际上不想对 Vin 中的微小变化和噪声做出反应。 因此、不需要高分辨率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您为什么需要为 Vin 提供斜坡?
    VIN 不受我们控制? 我们只想测量它。
    VIN 测量用于 Vin 前馈、而不是用于调节和闭合环路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VIN 前馈需要非常快才能有效。
    我们将代码设置为忽略 Vin 的微小变化、因此噪声无关紧要、并且不会出现在 Vout 中。
    请阅读用户 GUID 中的输入电压前馈部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的指导。 我明白了。