This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28701:启动条件

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716504/ucc28701-startup-conditions

器件型号:UCC28701

我将使用 UCC28701设计24V 至5V 反激式转换器。

我在启动控制器时遇到问题。 我一直处于重启状态。

- VAUX 在 APP 10ms 内从21V 变为8V、此时有3个开关脉冲。 然后等待重新启动。

在引脚上测量:

-反激脉冲宽度为1uS。 看起来是正确的。 所有绕组的方向都正确。

 - CS 为250mV 峰值脉冲

 - NTC 未连接。

- VS 是0.9V 的脉冲

输出电压为 1.5V

因此、我找不到 它重新启动的任何原因。 我想奇怪的是、它在等待重启之前始终是3个脉冲。 那么、控制器在这之后需要什么呢?

有什么建议吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您关注我们的控制器。 您可能会达到重启的保护阈值。 您能否检查 VS 引脚上是否有冷焊点-如果检测到引脚断开连接、它也会复位。 如果它不起作用、您可以附加启动波形吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经更换了控制器和 MOSFET、因此焊接不是问题。 它包含 controlloop 参数。

    我确实使用了以下参数:

    现在我有以下参数:

    L = 210 μ H

    NPA = 0.29

    NPS = 0.17

    NAS = 1.7

    R1 = 300k

    R2 =220k

    RCS = 2.35E

    RLC = 2k

    主脉冲:

    引脚上的 Vs 信号:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我查看了您的计算结果、它看起来很合理。 但是、RLC 参数的值为4K、如上所示。 您能否检查计算结果。 此外、您的漏极电压上是否有缓冲器? 否则、即使您的直流电平设计正确、您也会使 OVP 跳闸

    希望这对您有所帮助
    VA