请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28701 我将使用 UCC28701设计24V 至5V 反激式转换器。
我在启动控制器时遇到问题。 我一直处于重启状态。
- VAUX 在 APP 10ms 内从21V 变为8V、此时有3个开关脉冲。 然后等待重新启动。
在引脚上测量:
-反激脉冲宽度为1uS。 看起来是正确的。 所有绕组的方向都正确。
- CS 为250mV 峰值脉冲
- NTC 未连接。
- VS 是0.9V 的脉冲
输出电压为 1.5V
因此、我找不到 它重新启动的任何原因。 我想奇怪的是、它在等待重启之前始终是3个脉冲。 那么、控制器在这之后需要什么呢?
有什么建议吗?
谢谢!