This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS735:固定3V3 GND 引脚3限制从/到底部焊盘电流

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS735

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679750/tps735-fixed-3v3-gnd-pin-3-limit-from-to-bottom-pad-current-flow

器件型号:TPS735

数据表未指定引脚3是否内部连接到底部焊盘。 如果未进行内部键合连接    、则 AMR 中未列出引脚3/焊盘之间的最大电流是多少?  AMR 中也未列出底部焊盘的电阻引脚3是多少? 必须提出这个问题 、因为它要求实验室 级 DMM 测量该低电阻(如果有)。

条件: 底部焊盘 具有 PCB 底部箔 通 孔的线路 模拟接地 和顶部箔片数字接地路径 引脚3。 也就是说 、顶部箔片数字接地 通过巧妙放置 20m Ω 铁氧体磁珠与底部模拟接地部分隔离。 DMM 表示 接地 隔离铁氧体上的4.4mv 压降、因此 表示来自  +5Vdc 的 LDO 3V3电流为220ma、为 LDO 引脚4/6馈电。

我们能否假设 TPS 引脚3内部使用 两个通过 VSON6底部焊盘放置的接地键合? 如果  焊盘的引脚3未在芯片上键合、那么 底部焊盘是否未加入回流焊?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    散热焊盘(底部焊盘)通常不会在封装内部向下接合。

    我检查了 TPS735的接合图、从散热焊盘到 IC 接地没有接合线。 散热焊盘用于将热量从封装中传导出去、而不是提供电气接地路径。

    硅基板粘在引线框上、因此在外露散热焊盘(底部焊盘)和 IC 接地之间存在硅绝缘层。 您不应期望从接地引脚到散热焊盘(底部焊盘)的电气路径。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    感谢市场提供了这样一个信息丰富的答案、因此我们可以将内部键合理念完全排除在瞬态分析之外。 也许数据表应该提到这种情况、而不是简单地说明将焊盘连接到过孔接地。 我们在安装之前没有检查、但将测试下一个测试、以确保正确。

    输入端的瞬态电压如何导致3V3上升到3.5V 以上。 使用的滤波器:0.01uF 引脚2、3.3uF 引脚1、0.1uF 引脚6。 电源 PIN6/5EN 源位于 PCB 与 Rohm 1.5Mhz +5Vdc 降压开关之间的4"处。 也许在电源路径的引脚6附近添加铁氧体磁珠有助于改善输出瞬态响应? 我们现在在这里有一个0402零欧姆电阻器。 然而、在 PWM 逆变器瞬变发生之前、50mV 下的3V3纹波不会看起来那么糟糕、看到几个逆变器凸点位于3V3之上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我在列表中添加了 TPS735数据表、以修改有关散热焊盘的信息。 在所有新的和修订的数据表中、我们将清楚地说明散热焊盘未连接到 IC 接地、它只是一条散热路径。

    LDO 输入端的串联铁氧体磁珠将有助于衰减 Rohm 降压开关产生的开关尖峰、然后再通过 LDO。 LDO 的带宽不足以衰减开关稳压器的开关尖峰。 LDO 的 PSRR 有助于减少纹波、但不能降低开关尖峰。 Rohm 降压开关的输入端是否有 PWM 逆变器?

    您可以分享任何范围快照吗? 我假设您使用的是固定的3.3V TPS735? LDO 引脚上的电容器处于建议的限制范围内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    其他一些问题、没有时间进行捕获、但 Rohm 降压与另一个 Rhom 降压+15相连接、此时处于24V 离线状态。 当我再次运行时、肯定会考虑捕获并将其发布在这里。

    非常感谢!