This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ30Z554-R1:制造状态(0x57)读回不一致

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ30Z554-R1, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680167/bq30z554-r1-manufacturing-status-0x57-readback-inconsistency

器件型号:BQ30Z554-R1
主题中讨论的其他器件: BQEVSW

我有几个问题与下面的(1)-(3)项有关:

当测试用 BQ30Z554-R1制造的生产线上新鲜的电池组时、电量监测计报告生产状态为0x01FE 或0x01F8。  将电池组提交到相同的测试序列后、"制造状态"可以在两个值之间翻转。  (1)我想了解导致更改的原因、(2)如何确保制造状态寄存器在测试结束时结束0x01F8。

根据 bq30z554-R1技术手册第86-87页、配置状态的两个值之间的差异为位1 (CHG - CHG FET)和位2 (DSG - DSG FET)。  (3)制造状态寄存器的具体作用是什么、这些位的含义/用途是什么?  技术手册第10.43节的解释太简短。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marius、

    您是否认为您可以为我们提供日志文件、以查看它为什么会触发器。

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Miguel、感谢您查看我的请求。 您所指的日志是什么? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marius、

    BIT1 (CHG)和 BIT2 (DSG 显示 CHG 和 DSG FET 的状态、此时 FET 使能端关闭、并且您正在通过手动 FET 控制命令手动控制 FET:

    典型包中的日志和 gg 文件将有助于查看正在发生的情况。 对于日志记录、您可以使用 bqEVSW:

    此致、

    Swami