请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS709 您好!
我使用的是 TPS7099DBVR、我使用使能来允许开/关控制器通过瞬时按钮启用/禁用。 我面临的问题是、当使能引脚为低电平时、输出为0.6V。 当电池和 USB 同时连接时(为电池充电)、使能端低电平时的输出电压为1.8V、我相信这可能与两者都连接时的电流有关、我还没有进一步研究、因为这是明天的任务。 不过、我想知道是否有人会对为什么会出现0.6V 的输出电压提出一些建议? 我附上了我要使用的电路的原理图。
此致、
拜伦。