This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63001:消耗更多电流

Guru**** 2463470 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63001, TPS63000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677765/tps63001-drawing-more-current

器件型号:TPS63001
主题中讨论的其他器件: TPS63000

尊敬的 TI:

我正在研究 LoRaWAN,这是一种低功耗广域网(LPWAN)规范,旨在用于无线电池供电的“设备”。 LoRAWAN 面向物联网的关键要求、例如安全双向通信。

我使用的是一个 SIP 模块 G76S,它集成了 ARM CortexRegistered-M0+(32位 RISC 内核,以32MHz 频率运行) MCU 和 LoRaTM 调制功能,可提供超长距离扩频通信和高干扰抗扰度,同时最大程度地降低电流消耗。

我使用的是 TPS63001降压/升压和电池

电池:

系统:锂亚硫酰氯、不可充电
2.标称电压:3.6V。
标称容量:4000 mAh @1mA 至2.0V @20 C
最大放电电流:400mA 持续电流
5.脉冲能力:高达800mA

SIP 模块 G76S 在睡眠模式下消耗10uA 电流、在待机模式下消耗9mA 电流、在传输模式下消耗49mA 至127mA 电流。

电池供电时、TPS63001的输入端连接到 SIP 模块 G76S 的输入端、而 TPS63001的输出端连接到 SIP 模块 G76S 的输入端。

当 SIP 模块 G76S 处于睡眠模式时、当我测量 TPS63001输入部分的电流时 、输入部分的电流消耗为4mA。

当我绕过 TPS63001并将电池直接连接   到睡眠模式下的 SIP 模块 G76S 和 SIP 模块 G76S 的输入时、消耗的电流为10uA。

 为什么 TPS63001消耗的电流为4mA、否则消耗的电流应为微安

我要附上原理图 和布局

请查看我的原理图并提出任何更改  


 


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harish、

    这是正常行为、TPS63001配置为强制 PWM 模式、意味着禁用省电模式(PS/SYNC 为高电平)。 该器件在强制 PWM 模式下的空载电流在4mA 范围内。
    是否可以尝试将 PS/同步接地并再次测量?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sabrina、
    感谢您的回复、我将 PS/SYNC 接地、并再次测量输入电流。 我将获得100至150uA 的电流。
    对于我的应用、我是否可以使 PS/SYNC 引脚始终接地。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、如果输出电压性能满足您的要求、我建议将 PS/SYNC 引脚接地、以满足这种注重效率的电池供电应用的要求
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我们将实现相同的效果。 除了将 PS/SYNC 引脚接地之外、我们还可以在其他位置将电流从100 μ A 优化到150 μ A、再优化到100uA 以下。 请给出建议。 将从我的侧提供任何输入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是转换器的设计方式、 其效率不允许降低电流消耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮我们查看 TPS63001的原理图和布局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的 VIN 为3.6VDC、VOUT 将为恒定3.3VDC。
    当 VIN 3.6VDC 降至3.3V 直流以下(即3.3VDC 至2VDC 之间)时、会发生什么情况。
    IC 是否处于省电模式?。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如效率曲线上所示,当在 PFM 中设置时。 PFM 和 PWM 之间的转换是自动的、这取决于所有条件下的实际输出电流。 轻负载时、器件将处于省电模式、而高负载则处于 PWM 模式。 数据表的图3可让您很好地了解不同输入电压下 Vout=3.3V 时器件在负载电流范围内的效率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮我们查看 TPS63001的原理图和布局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原理图似乎遵循数据表中的建议,但在本版本的原理图中,PS/SYNC 连接到 VINA,VINA 连接到 VIN,如果您要在省电模式下运行器件,请将其接地。

    TPS63000的电路板上的元件放置方式正常、您能否共享布局(包括引线、平面、过孔等)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查找附件中的.brd format.e2e.ti.com/.../DIGITAL_5F00_INTERFACE_5F00_CARD_5F00_20180205_5F00_1.brd 布局文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,哈里什
    布局对我来说还可以、它遵循数据表建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当在 PFM 中被置位时。 PFM 和 PWM 之间的转换是自动的、这取决于所有条件下的实际输出电流。
    当我的电池电压为2.5VDC 且主 MCU 处于睡眠模式时、MCU 消耗的是5UA。

    在2.5VDC 电池电压下、TPS63001在 PFM 或 PWM 模式下的状态将是什么。 我的恒定输出电压应为3.3VDC
    在传输模式下、我的 MCU 消耗90 mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 MCU 处于睡眠模式时、器件预计在 PFM 模式下运行、当 MCU 正在发送时、器件可能已经处于 PWM 模式。 90mA 位于器件可在 PFM 和 PWM 之间自动传输的区域。 您是否通过监控 TPS63000的开关节点对其进行了测试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harish、

    当发布的初始问题得到解决时、我将关闭此主题。 如果您有任何其他问题、请创建新主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢您的帮助