请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350 大家好、
我们使用 bq78350的 LED 来显示电池的 RSOC (在正常模式下)。 当 BMS 进入错误模式时、我们希望使用"主机控制的 GPIO"功能。 在密封模式下、我们无法配置"GPIO 配置"。 "GPIO 输出使能"和"GPIO 默认输出使能"是可设置的。 在此状态下、寄存器" GPIO 配置"应为"1e"。(我们的错误模式、主机控制的 GPIO)
是否有任何未从密封模式切换到非密封模式的 metode 来配置密封模式的引脚?
我们使用此脚本配置寄存器:(它仅在非密封模式下工作)
此致
Adam