This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:主机控制的 GPIO -加电后密封-

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679519/bq78350-host-controlled-gpio---sealed-after-power-on--

器件型号:BQ78350

大家好、

我们使用 bq78350的 LED 来显示电池的 RSOC (在正常模式下)。 当 BMS 进入错误模式时、我们希望使用"主机控制的 GPIO"功能。 在密封模式下、我们无法配置"GPIO 配置"。 "GPIO 输出使能"和"GPIO 默认输出使能"是可设置的。 在此状态下、寄存器" GPIO 配置"应为"1e"。(我们的错误模式、主机控制的 GPIO)

是否有任何未从密封模式切换到非密封模式的 metode 来配置密封模式的引脚?

我们使用此脚本配置寄存器:(它仅在非密封模式下工作)

此致

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adam,
    您的帖子已分配给我们的 BMS 专家之一。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:
    一旦部件/电池组被密封、配置不能被改变、几个通信命令也被禁止。 要使用配置的 GPIO、请使用 GPIOStatus 和 GPIOControl 命令。 要重新配置 GPIO、您需要解锁。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应!

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、
    哪些寄存器在密封模式下可(不)更改? 您是否有相关文档?
    我找到了一个支持 LED >> LED 配置的解决方案。
    我可以在密封模式下重新配置这里的所有参数吗?

    此致、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:
    在密封模式下、您应该希望所有配置都是密封的。 寄存器控制位应该仍然有效。 有关通信信息、请参阅第17节。 表17-2显示了密封时哪些配置类型命令不可用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢大家!

    此致、

    Adam