This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780EVM-002:连接到电源时无法启动

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, UCC28780EVM-002, UCC28780EVM-021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717865/ucc28780evm-002-unable-to-start-up-when-connected-to-power

器件型号:UCC28780EVM-002
主题中讨论的其他器件:UCC28780UCC28780EVM-021

您好!

我有具有硅 MOSFET 的 UCC28780 EVM。 最初工作正常。 但突然没有输出电压和输出电流。

我也正面临与曹福先生完全相同的问题。 正如 David 先生建议的那样、我也检查了 RTZ、RDM 和 HVG 引脚、但没有短路。 波形与 Chiao 先生在他的线程中发布的波形相同。 VDD 是10V - 17.5V 范围内的三角波、Vref 降至0V。 无运行且无 PWML 信号。

请帮我提供您的建议。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Nisarg:

    感谢您关注 TI 的 ACF 解决方案。
    在您的标题中、您提到了 UCC28780EVM-002、此 EVM 包含 GaN 器件、但您提到的是具有硅 FET 的 EVM。
    我希望确保您使用硅 FET 测试 UCC28780EVM-021 (尚未在线)或使用 GaN 测试 UCC28780-002。

    正如您提到的、您已经完成了数据表7.4.11中的保护检查清单、发现没有短路。 开路情况如何?

    电路板工作正常、您知道什么原因会损坏电路板?
    您是否更改了其中的任何组件?
    测试完成一段时间后电路板是否断开?
    当您测试电路时、是否将探针的接地端连接到 PWRGND 或 CS 引脚或任何位置?

    此致
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin 先生、您好、

    感谢您的快速回复。 是的、我使用的是 UCC28780EVM-021。 不存在短路以及开路。 Rrdm 和 Rrtz 已正确地从相关引脚接地。

    到目前为止、我尚未更改任何组件。

    我想查看反馈电流 IFB 的波形、因此我切断了光耦合器集电极端子和电阻器 R9之间的轨道。 我焊接了一根导线、然后使用电流探头 CP030测量电流。 但是、由于该探头的灵敏度为每分段10mA、因此我对导线缠绕了50匝(为了提高用户手册中所述的灵敏度、灵敏度会随匝数比系数的增加而增加) 然后尝试测量、但当时我没有得到良好的电流波形。 输入电压为100V 交流、输出电压为20V、负载为1A。 在这个连接中、当我尝试将 Vin 增加到100V 以上时、输出电压下降到0V、并且没有电流流过负载。

    当我进行该连接时、在100Vac 输入下、我直接以1A 电流打开电子负载。 最初为0A、然后是直流1A。 这会导致一些问题吗?

    下次我断开负载和电流探针以检查输出电压时、在任何输入电压下都没有输出。

    当电路板工作正常时、我一次只测量了一个信号。 示波器也通过隔离变压器供电。

    我不知道是什么问题。 请帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Nisarg:

    我不确定您希望获取反馈电流 IFB 的原因是什么。 因为该引脚对控制环路非常敏感。 您是否尝试将电路板恢复到原稿以检查是否正常工作?
    我认为直接开启负载不会是问题、因为 EVM 在满载开启时应该能够正常工作。 如果您要捕获 IFB 电流、请使用带尖端和桶形的电压探头来测量 R9电压将更好。
    您是否还可以检查 CS 引脚是否短路或开路? (基于数据表7.4.11中的信息)

    此致
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin 先生:

    在输出等于20V 的情况下、我想查看电流纹波和 IFB 的值。 (即所需的输出)

    我对 IFB 有一些疑问、我从数据表中不清楚 IFB 应该介于0-75uA 之间。 在我不了解的 Vout 值、IFB 值应是多少。 例如、如果输出为20V、它应该是50uA、75uA 或0uA、或者什么? 在 IFB 的确切值处、控制单元将认为输出正常? 为了设计反馈部分的组件值、我认为这非常重要。 请帮我处理此查询。

    我已经以原来的形式恢复了电路板、但问题仍然是一样的。  CS 引脚也不会开路或短路。

    您能否详细介绍 RDM 和 RTZ 的范围? 如数据表中的以下说明所述,电流过小,过大,您能指定限制吗? 此外、检查引脚开路或短路情况的电压电平是多少?