主题中讨论的其他器件:UCC28780、 UCC28780EVM-021
您好!
我有具有硅 MOSFET 的 UCC28780 EVM。 最初工作正常。 但突然没有输出电压和输出电流。
我也正面临与曹福先生完全相同的问题。 正如 David 先生建议的那样、我也检查了 RTZ、RDM 和 HVG 引脚、但没有短路。 波形与 Chiao 先生在他的线程中发布的波形相同。 VDD 是10V - 17.5V 范围内的三角波、Vref 降至0V。 无运行且无 PWML 信号。
请帮我提供您的建议。
谢谢你。