Other Parts Discussed in Thread: UCC38502, UCC29950
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28500 主题中讨论的其他器件:UCC38502、 UCC29950
大家好、
我的客户在数据表中找到 UCC28502、但我找不到 UCC28502信息。
我想再次确认 UCC28502是否已停产?
我还想了解我们是否有其他合适的解决方案。
应用:
- 300W 交流/直流
-交流输入:85 ~ 264V 交流
-直流输出:24V 直流
- PFC+Forward
请建议。 谢谢你。