This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28500:询问 UCC28502的器件状态以及其他解决方案建议

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC38502, UCC29950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721570/ucc28500-ask-for-device-status-of-ucc28502-and-other-solution-suggestion

器件型号:UCC28500
主题中讨论的其他器件:UCC38502UCC29950

大家好、

我的客户在数据表中找到 UCC28502、但我找不到 UCC28502信息。

我想再次确认 UCC28502是否已停产?

我还想了解我们是否有其他合适的解决方案。

应用:

- 300W 交流/直流  

-交流输入:85 ~ 264V 交流

-直流输出:24V 直流

- PFC+Forward

请建议。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tiffany、

    UCC28502不可用、但 UCC38502处于活动状态。

    UCC2850x 器件是 TI 拥有的唯一 PFC +正向控制器、TI 还拥有 UCC29950 PFC + LLC 组合控制器、

    www.ti.com/.../UCC29950

    此致

    Peter