This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24450:BQ24450

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24450, UC2906, UC3906, BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679687/bq24450-bq24450

器件型号:BQ24450
主题中讨论的其他器件: UC2906UC3906BQ24650

尊敬的先生

       根据我们之前关于 BQ24450 IC 的讨论,我将这些 IC 用于我们的备用电池项目之一,今天我在网上检查了它,我发现 BQ24450是 NRND,BQ24450有任何替代部件, 本产品的规格是, 我们将为两节12伏电池充电,并联容量为12安 ,并联连接时可产生24伏电压。 对于余量、我们通过电池充电器 IC 为电池提供28伏的输入电压、最大电流约为2至3安、电流将取决于电池状态、但最大电流将为2至3安。

此致

Sujay Kulkarni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq24450是 NRND (不推荐用于新设计)、但不会停产、器件将继续可用。

    IC 设计非常老旧、我们需要抑制新应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生

          感谢您的回复,德州仪器(TI)为这些 IC 定义了任何周期的可用性。

    此致

    Sujay Kulkarni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    没有停产计划 bq24450类似器件 UC2906 / UC3906在 NRND 之后仍可使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生

          感谢您的回复,我们可能会将 BQ24450或其他 BQ24650用于我们的应用。 我们将需要对 BQ24650的支持、因为我们将使用这些 IC。

    此致

    Sujay Kulkarni