请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24450 主题中讨论的其他器件: UC2906、 UC3906、 BQ24650
尊敬的先生
根据我们之前关于 BQ24450 IC 的讨论,我将这些 IC 用于我们的备用电池项目之一,今天我在网上检查了它,我发现 BQ24450是 NRND,BQ24450有任何替代部件, 本产品的规格是, 我们将为两节12伏电池充电,并联容量为12安 ,并联连接时可产生24伏电压。 对于余量、我们通过电池充电器 IC 为电池提供28伏的输入电压、最大电流约为2至3安、电流将取决于电池状态、但最大电流将为2至3安。
此致
Sujay Kulkarni