This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS50601-SP 主从运行是对还是不执行的、并且是肖特基二极管的用途

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS50601-SP, TPS54620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721707/tps50601-sp-master-slave-operation-performed-right-or-not-and-purpose-of-schottky-diodes

主题中讨论的其他器件:TPS50601-SPTPS54620

 大家好、

我们在主从模式下使用 TPS50601-SP。

Vin=5V、Vout=1V、Iout= 6Ae2e.ti.com/.../TPS50601_2D00_PARALLEL.pdf

为此,我们将执行以下步骤:-

  1. 主器件的 RT 引脚保持悬空。
  2. 从器件上的 RT 引脚连接到95.3k 电阻器、以便从器件的频率为500kHz。
  3. 只有一个反馈网络连接到主器件的 VSENSE 引脚。 从 VSENSE 引脚未连接电阻分压器。 尽管两个 VSENSE 引脚都短接。
  4. 主器件的 SYNC 引脚连接到从器件的 SYNC 引脚。
  5. 只有一个补偿网络连接到主器件的 COMP 引脚。 两个 COMP 引脚都短接。
  6. 只有一个软启动电容器连接到主器件的 SS 引脚、两个 SS 引脚都短接。
  7. 只有一个使能电阻分压器连接到主器件的 EN 引脚。 两个 EN 引脚都短接。
  8. 主器件控制补偿、软启动和使能网络、在计算与这些引脚相关的组件时、会考虑系数2。

这些要点来自应用手册"TPS54620并行运行"。

这些步骤是否正确、或者我们是否需要使用单独的反馈分压器在 TPS50601-SP 上输出、并对 COMP、EN 等使用相同的分压器、然后将这些引脚短接。

此外、在 TPS50601-SP 的 EVAL 板中、肖特基二极管在 Vin 到 Boot 和 PH 到 GND 之间使用。 肖特基二极管是强制性的、还是我们可以忽略它们?

随附的是原理图、请查看并分享您的意见。

我们将非常感谢尽早作出反应。

谢谢