请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS50601-SP、 TPS54620
我们在主从模式下使用 TPS50601-SP。
Vin=5V、Vout=1V、Iout= 6Ae2e.ti.com/.../TPS50601_2D00_PARALLEL.pdf
为此,我们将执行以下步骤:-
- 主器件的 RT 引脚保持悬空。
- 从器件上的 RT 引脚连接到95.3k 电阻器、以便从器件的频率为500kHz。
- 只有一个反馈网络连接到主器件的 VSENSE 引脚。 从 VSENSE 引脚未连接电阻分压器。 尽管两个 VSENSE 引脚都短接。
- 主器件的 SYNC 引脚连接到从器件的 SYNC 引脚。
- 只有一个补偿网络连接到主器件的 COMP 引脚。 两个 COMP 引脚都短接。
- 只有一个软启动电容器连接到主器件的 SS 引脚、两个 SS 引脚都短接。
- 只有一个使能电阻分压器连接到主器件的 EN 引脚。 两个 EN 引脚都短接。
- 主器件控制补偿、软启动和使能网络、在计算与这些引脚相关的组件时、会考虑系数2。
这些要点来自应用手册"TPS54620并行运行"。
这些步骤是否正确、或者我们是否需要使用单独的反馈分压器在 TPS50601-SP 上输出、并对 COMP、EN 等使用相同的分压器、然后将这些引脚短接。
此外、在 TPS50601-SP 的 EVAL 板中、肖特基二极管在 Vin 到 Boot 和 PH 到 GND 之间使用。 肖特基二极管是强制性的、还是我们可以忽略它们?
随附的是原理图、请查看并分享您的意见。
我们将非常感谢尽早作出反应。
谢谢