This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28910:最小启动电压

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717697/ucc28910-minimum-start-up-voltage

器件型号:UCC28910

尊敬的团队:

我们计划在启动电压由直流电压提供的应用中使用 UCC28910。 数据表中的第9节介绍了当电压高于20V 时、通过打开内部电流源为 VDD 电容充电时的启动行为。 我们已经使用25V 测试了应用、它工作正常。 但是、有关电气特性的第8节未规定运行和启动的最小电压。 为了确保设计100%清洁、我们需要知道所述20V 的容差。 20V 是最大值还是典型值? 为了确保在所有容差范围(制造和温度)内启动、我们必须提供哪种最小直流电压?

非常感谢

Lutz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lutz、

    感谢您关注 UCC28910。 此控制器的 VDD 开启阈值典型值为9.5V。 在正常运行期间、VDD 可在7V 至26V 的电压范围内安全运行。 请查看 UCC28910数据表的第7.1.1节以供参考。 您能否告诉我、您在数据表中看到20V 的导通阈值在哪里?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    20V 的结果来自以下声明:电压需要高于20V 才能打开为电容充电的内部电流源。第9.4节功能模式第1点。 描述了此行为。

    我也许需要重新表述这个问题。 我们现在需要保证电压来启动器件。 当漏极上为20V 时、电流源将打开为 VDD 上的电容充电的电源。 我们希望保证打开电流源。 因此、它更多地是用于启用电流源的 EN 阈值。

    很抱歉,这是个混乱的地方……

    谢谢

    Lutz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lutz、

    感谢您的澄清。 我将向 IC 设计咨询有关此规格的信息。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lutz、

    我已通过电子邮件向您提供了答案。 如果您对此主题有任何后续问题、请告诉我。

    此致、
    本·洛夫