请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28910 尊敬的团队:
我们计划在启动电压由直流电压提供的应用中使用 UCC28910。 数据表中的第9节介绍了当电压高于20V 时、通过打开内部电流源为 VDD 电容充电时的启动行为。 我们已经使用25V 测试了应用、它工作正常。 但是、有关电气特性的第8节未规定运行和启动的最小电压。 为了确保设计100%清洁、我们需要知道所述20V 的容差。 20V 是最大值还是典型值? 为了确保在所有容差范围(制造和温度)内启动、我们必须提供哪种最小直流电压?
非常感谢
Lutz