请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:REF6025 您好!
有关 REF60xx 的三个问题:
1) 1) 黄色标记的文本是指 CFILT 还是指 CL? (CFILT 的 ESR 是否真的会对稳定性产生可观察到的影响,因为它不是传统的 OP/Buffer)
2) 2) RFILT 的价值是什么?
3) 3)噪声密度与 CFILT 的对比情况如何? (另见图14。 输出电压噪声频谱)
谢谢
Fred