This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF6025:CFILT 和 RFILT 问题

Guru**** 2390360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718415/ref6025-cfilt-and-rfilt-questions

器件型号:REF6025

您好!

有关 REF60xx 的三个问题:

1) 1) 黄色标记的文本是指 CFILT 还是指 CL? (CFILT 的 ESR 是否真的会对稳定性产生可观察到的影响,因为它不是传统的 OP/Buffer)

2) 2) RFILT 的价值是什么?

3) 3)噪声密度与 CFILT 的对比情况如何? (另见图14。 输出电压噪声频谱)

 

谢谢

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frederik、

    1) 1)黄色标记的文本是指 CFILT 还是指 CL? (CFILT 的 ESR 是否真的会对稳定性产生可观察到的影响,因为它不是传统的 OP/Buffer)

    a1)黄色文本用于 FILT,因为第一段用于 Cl. ESR 或 CFILT 仍然提供零点、这有助于带隙电路的稳定性。

    2) 2) RFILT 的价值是什么?

    A2)抱歉、我们不会释放电阻器的内部值。 如果该值不在数据表中、我无法给出。

    3) 3)噪声密度与 CFILT 的对比情况如何? (另见图14。 输出电压噪声频谱)

    A3)我没有这些数据、让我来看看。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    感谢您的宝贵意见、这些意见非常有用。

    您能获得关于第3点的更多信息吗?

    谢谢

    Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frederik、

    3)我与我的内部团队一起查看了3)、我们没有您请求的图表的数据。
    为确保器件的稳定性、需要使用 CFILT、最低需要1uF。 因此需要使用 CFILT、但我们没有不同 CFILT 电容器尺寸的优势及其对噪声或带宽的影响。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过更大的 CFILT 降低噪声受输出缓冲器噪声的限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    没错。 感谢您提供的这些数据、我以前从未见过。

    -Marcoo