This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28881:降压应用问题

Guru**** 2814225 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28881, PMP21007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679724/ucc28881-application-question-for-buck

器件型号:UCC28881
主题中讨论的其他器件: PMP21007

大家好、

我的客户询问我们是否可以使用 UCC28881执行低功耗降压- 3W、输入:30V ~ 150V、输出:12V。

他的想法是,为 VDD 提供外部电源,使 HIVN 不使用。

或者、我们是否有其他确切的好解决方案来实现这一点? 需要您的指导。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    是的、UCC28881将适合您的低功耗应用设计。

    我建议将 HVIN 引脚连接到您的输入电压。

    我还为您提供了参考设计。

    如果您有任何问题、请随时告诉我。

    e2e.ti.com/.../PMP21007A_2800_001_29005F00_Sch.pdf

    此致

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuan Wei:

    感谢您的导游、

    我注意到您参考设计链接是一个示意性文档。 但我找不到 PMP21007信息或 OnePage、您能否为此设计提供设计规格信息和性能测试报告?

    此致

    刘罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    以下是您需要的信息。

    我只能在我们的内部数据库中找到此测试报告。

    e2e.ti.com/.../PMP21007REVA-_5F00_Test-Results.doc

    此致

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    谢谢!

    正在关闭此帖子...