Other Parts Discussed in Thread: UCC28881, PMP21007
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28881 主题中讨论的其他器件: PMP21007
大家好、
我的客户询问我们是否可以使用 UCC28881执行低功耗降压- 3W、输入:30V ~ 150V、输出:12V。
他的想法是,为 VDD 提供外部电源,使 HIVN 不使用。
或者、我们是否有其他确切的好解决方案来实现这一点? 需要您的指导。 谢谢你。