主题中讨论的其他器件: BQ76930
尊敬的所有人:
我使用 BQ76940 设计13节 BMS,您能回答 以下问题?
1:如果连接13节电池、则只需短接 VC14和 VC13、VC9和 VC8 (BQ76940)、C14和 C13、C9
和 C8 (CELL)、您是否需要外部电路?
2:外部平衡使用 P-FET 或 N-FET、哪一种最合适?
3:如果外部平衡使用 P-FET、电路设计的原理是什么? 电流是多少?
4:μV 位×:BQ76940的输出值为16位二进制补码值,然后主机通过 CC Reading (以 μV 为单位)获得电压=[16位的补码值](8.44 μ A/LSB),然后通过检测电阻器除以电流,是否正确? BQ76940是否具有库仑计算功能?
5:电池电压测量需要8个周期(2s)、是针对每个电池电压的平均值吗?
6:" bq769x0的电池监控器中的嵌入式调度程序"文档、请参阅"堆叠接口中的调度程序"是否以菊花链形式连接 bq769x0?
7:" bq769x0系列10大设计注意事项"的文档、请参阅"电池越平衡、滤波器稳定所需的时间就越长"、如何理解?
"平衡一组中的每一个其他电池会使不平衡电池上的电压加倍、通常情况下是可以的"、如何理解? "在大约½ μ V 的电池电压下定义了 RDS (ON)的 FET "、如何理解?