This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679218/bq76940-bq76940

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ76930

尊敬的所有人:

我使用 BQ76940 设计13节 BMS,您能回答 以下问题?

1:如果连接13节电池、则只需短接 VC14和 VC13、VC9和 VC8 (BQ76940)、C14和 C13、C9

和 C8 (CELL)、您是否需要外部电路?

2:外部平衡使用 P-FET 或 N-FET、哪一种最合适?

3:如果外部平衡使用 P-FET、电路设计的原理是什么? 电流是多少?

4:μV 位×:BQ76940的输出值为16位二进制补码值,然后主机通过 CC Reading (以 μV 为单位)获得电压=[16位的补码值](8.44 μ A/LSB),然后通过检测电阻器除以电流,是否正确? BQ76940是否具有库仑计算功能?

5:电池电压测量需要8个周期(2s)、是针对每个电池电压的平均值吗?

6:" bq769x0的电池监控器中的嵌入式调度程序"文档、请参阅"堆叠接口中的调度程序"是否以菊花链形式连接 bq769x0?

7:" bq769x0系列10大设计注意事项"的文档、请参阅"电池越平衡、滤波器稳定所需的时间就越长"、如何理解?

"平衡一组中的每一个其他电池会使不平衡电池上的电压加倍、通常情况下是可以的"、如何理解? "在大约½ μ V 的电池电压下定义了 RDS (ON)的 FET "、如何理解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    1.是的,在将电池节数减少到13节时,建议将这些电池短路。 短路必须在器件外部、您仍需要输入滤波器电路。 有关 减少电池节数的示例、请参阅应用手册 www.ti.com/.../slua810.pdf 图4。 虽然它是一个不同的电池节数和不同的系列成员、但它应该有助于理解。
    2、N 沟道对器件输入的应力似乎较小。 见 www.ti.com/.../slua749 图18与图19的对比。
    请参阅第4节上的"前10项"注释。
    4、是的、它是一个集成转换器。
    5.我希望电池电压测量值随每个电池电压的变化而更新,文档没有具体说明。 请参阅数据表第7.3.1.1.6节。
    6. bq76930和 bq76940具有多个电池组、它们根据所示的时序进行通信。
    预期结果是、如果1节电池平衡、2或3个电容器可能处于备用电压且必须稳定。 如果2节电池平衡、所有电容器将处于不同的电压、并且滤波器需要更长时间才能稳定、因为更多的输入在移动。 您可能不是很担心它会稳定到最终值的 x%、该值将来自其时间常数、而是取决于它需要移动的量的 y mV。 但是、这可能是一个错误的假设、您可以通过仿真来确定时间。
    8.请参阅"前10名"的注释图6。 假设电芯为4V。 当 VCB 和 VCC 拉在一起时、电阻近似相等、电压将比下部电池高大约2V、从而为 Vgs 提供2V 电压。 如果您选择的 FET 的 RDSON 规格为2.5V、则不知道其 RDSON 在2V 时是多少。 您可以查看 FET 数据表中的典型曲线、您可能对该答案感到满意。 或者、您可以选择 RDSON 规格为1.8V 的 FET、然后您可能对 FET 的 RDSON 更有信心。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题3:如果外部平衡使用 P-FET,电路设计的原理是什么? 电流是多少?
    如果外部平衡使用 P-FET,如何打开 P-FET? 触发信号是什么?
    问题5:电池电压测量需要8个周期(2秒),是每个电池电压的平均值吗?
    我希望电池电压测量值随每个电池电压的变化而更新、但文档并未具体说明。 请参阅数据表第7.3.1.1.6节。 文档的名称是什么?
    问题8:1.8V 是指 RDSON 的电压? 导通 FET 以实现平衡、FET 的电压为½ μ A 电池电压、平衡电阻的电压也为½ μ A 电池电压?

    新问题:
    1:BATT+和 BAT、VC10和 VC10x、VC5和 VC5x 之间有三个二极管,该二极管有什么作用?
    二极管可防止某些输入过压。 请参阅 www.ti.com/.../slua749图20、
    您能更详细地解释一下吗? 我读了它、我不是很理解。
    2:"顶部10"指"输入滤波器必须在12.5ms 内趋稳、否则电池测量中会出现电压误差"、输入滤波器必须在12.5ms 内趋稳、如何保证? 与外部 RC 输入电阻器和 CC 滤波电容器相关的问题?
    非常感谢您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    Q3:阅读"前10大..." 第4款. 请参阅图5以了解 P 沟道、而不是图6。
    Q5:bq76940数据表应可从左侧链接的产品文件夹中获取、或 访问 www.ti.com/.../bq76940
    Q8:当 FET 的栅极看到1/2电芯电压时、您希望 FET 完全导通。 如果 FET 导通时的 RDSON 为0.2欧姆、并且您的电池平衡电阻为100欧姆、则电池电压将串联分布在这2个引脚上、大多数电压将位于平衡电阻器上。 检查 FET 的 RDSON、在许多情况下、您可能会忽略 FET 上的压降。
    New1:如果您对顶部电池应用一个阶跃、小型输入滤波电容器将快速充电、VC15将快速具有其全电压。 电源滤波电容器必须较大、以便能够缓慢充电。 数据表中没有针对输入和电源引脚之间允许的电压量创建规格、而只是说使用二极管。
    新2:差分滤波器底部组(5个电芯)有6个输入、上部组(4个电芯)有5个输入。 它将是一个复杂的等式。 您可以通过仿真来查看稳定时间、或者简单地构建它、如果您在平衡期间看到不需要的电压伪影、则会减小电容器尺寸。 电容器必须足够大、以使损坏的瞬态远离 IC、因此需要进行折衷、您必须为您的系统做出该决策。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM:
    首先,非常感谢您回答我的问题,给我很多帮助。今天我也有一些问题。
    问题3 (昨天已经提到):我读过,但我不是很理解,你能更详细地解释一下吗? 如何打开 P-FET? 触发信号是什么?
    新问题:
    1:“顶部10”指“REGSRC 电源”,二极管-电阻对放置在源路径或 D 路径中,哪一个更好? 为什么?
    2:"前10项"参考图22~24、在实际应用中是否需要考虑它?
    3:使用多个 FET 时、"前10个"是指"、可能需要为每个 FET 的栅极连接一个小电阻器、请与核对
    FET 供应商。 由于增加了电容、多个 FET 的开关速度会变慢。 当需要更快的开关时、FET 栅极将需要一个驱动器。" 为什么?
    4:" kΩ 10"、"FET 驱动"的第6小节请参阅"上拉电阻可根据数据表中的上升时间条件计算得出、约为5k Ω。" 5kΩ 如何计算?
    5:“顶部10”、“FET 驱动器”的第6小节提到“应选择 D2,以便在 Q1与电池组一起打开时不导通-在电池电压下”D2不导通?如何实现? 应该有一个小电流、因为有一条通往 CHG 的路径。
    非常感谢您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    问题3:请与同事核实。 我不知道还有什么建议。 您可能会尝试使用您喜爱的仿真器来模拟图中的几个组件。
    请参阅"前10名"中的特写内容。 在源极中、二极管会将电压降至 REGSRC
    2.通常情况下,这取决于电流和物理结构。
    驱动器电阻和栅极电容存在 RC 效应。 内部驱动器电阻是固定的、电容会随着您添加 FET 而变化。 对于更多的 FET、您必须更改驱动器以具有更低的电阻。
    4.查看您最喜欢的电容器电压教科书或在网上搜索电容器电压公式并求解电阻。
    VFETON 为12至14V。 齐纳二极管通常在调节点和测试电流处指定。 不要选择12V 齐纳二极管、因为该12V 电压可能需要10mA 的测试电流才能实现。 选择一个16V 齐纳二极管、这样在施加12V 电压时不会有太多的导通。