请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG1020 主题中讨论的其他器件: UCC27611
您好!
我们希望在 PCB 上组装 LMG1020、但遗憾的是、制造工艺无法实现可针对 SMD/NSMD 焊盘设计进行可编程的足够精确的阻焊层开孔。
如果我们仅使用俗气的无清洁焊剂、并且不使用其他焊锡膏、则 TI 提供的施加到器件上的焊料量是否足以创建可靠的焊点?
我们考虑这种方法、因为在使用焊膏时、由于焊球之间缺少阻焊分离、我们可能会面临焊球间短路的风险。
提前感谢。
此致、
Martin