This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:无需额外焊锡膏即可组装 LMG1020 DSBGA 封装

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020, UCC27611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721575/lmg1020-assembling-the-lmg1020-dsbga-package-without-additional-solder-paste

器件型号:LMG1020
主题中讨论的其他器件: UCC27611

您好!

我们希望在 PCB 上组装 LMG1020、但遗憾的是、制造工艺无法实现可针对 SMD/NSMD 焊盘设计进行可编程的足够精确的阻焊层开孔。

如果我们仅使用俗气的无清洁焊剂、并且不使用其他焊锡膏、则 TI 提供的施加到器件上的焊料量是否足以创建可靠的焊点?

我们考虑这种方法、因为在使用焊膏时、由于焊球之间缺少阻焊分离、我们可能会面临焊球间短路的风险。

提前感谢。

此致、

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    遗憾的是、我们不能推荐这种方法。 我们的器件旨在与 PCB 上的焊锡膏薄层配合使用。

    您可以考虑使用 UCC27611。 它采用较大的封装、可能与您的 PCB 工艺更兼容。