请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2H160-Q1 大家好、
客户要求 TPS2H160-Q1具有1.5A 条件下的开关特性、而在数据表中指定了0.5A 条件。
客户的系统需要1.5A 的 PWM 频率、最大值为3kHz。
当负载电流为1.5A 时、您可以建议 TPS1H160的开关特性吗?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户要求 TPS2H160-Q1具有1.5A 条件下的开关特性、而在数据表中指定了0.5A 条件。
客户的系统需要1.5A 的 PWM 频率、最大值为3kHz。
当负载电流为1.5A 时、您可以建议 TPS1H160的开关特性吗?
此致、