This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2H160-Q1:有关开关特性的问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2H160-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680095/tps2h160-q1-question-about-switching-characteristics

器件型号:TPS2H160-Q1

大家好、

客户要求 TPS2H160-Q1具有1.5A 条件下的开关特性、而在数据表中指定了0.5A 条件。

客户的系统需要1.5A 的 PWM 频率、最大值为3kHz。

当负载电流为1.5A 时、您可以建议 TPS1H160的开关特性吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在1.5A 时没有可用的开关特性数据。 我稍后会公布我的建议。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在0.5A 负载和1.5A 负载之间、开关特性变化不大。
    此致