This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54550启动时间过慢

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720131/slow-start-time-of-tps54550

主题中讨论的其他器件:TPS54550

我们有关于 TPS54550的新问题。

我们使用 CSS 0.1μF。

在数据表第8页、CSS 公式中、

当我们使用0.1μF μ s 时、慢启动时间应为18ms。

我们测量了时间、但从 0V 到0.891V 的 SS 时间为3ms。

您是否知道我们使用 μ 0.1μF 时 SS 时间为3ms 的原因?

我们如何将 SS 时间更改为18ms?

请告诉我们 测量方法。

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    西泽-圣、

    您是否可以发布您的启动波形?  请显示 SS/ENA 和 Vout。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    西泽-圣、
    我现在要关闭这个线程。 您可以在发布波形时重新打开它。