请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS54550我们有关于 TPS54550的新问题。
我们使用 CSS 0.1μF。
在数据表第8页、CSS 公式中、
当我们使用0.1μF μ s 时、慢启动时间应为18ms。
我们测量了时间、但从 0V 到0.891V 的 SS 时间为3ms。
您是否知道我们使用 μ 0.1μF 时 SS 时间为3ms 的原因?
我们如何将 SS 时间更改为18ms?
请告诉我们 测量方法。
此致、
西泽高郎