This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24450:BQ24450的替代产品

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24450, UC2906, UC3906, BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679681/bq24450-alternative-for-bq24450

器件型号:BQ24450
主题中讨论的其他器件: UC2906UC3906BQ24650

尊敬的 TI:

非常紧急!!!

令我们惊讶的是、BQ24450现在是 NRND。 参考之前关于电池充电线程的讨论,我们选择了此部件为铅酸电池充电。 但现在它显示了 NRND、我们已经设计了产品、但现在我们遇到了困难、您能否向我们发送此器件的替代产品。

规格:I/P VTG。 28V

           O/P VTG。 28V

           最大 充电电流为2A 至3A

提前感谢!!!

普拉什兰特

            

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq24450是 NRND (不推荐用于新设计)、但不会停产、器件将继续可用。

    设计很旧、我们需要抑制新设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill Johns:

    感谢您的善意回复、但我们现在的立场应该是什么、等待替换器件或转到其他 IC。 如果等待、请确保新设计将采用相同的封装并具有相同的引脚映射。

    我们希望得到积极的答复、

    此致、

    普拉什兰特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,普拉什朗
    没有停产计划 bq24450类似器件 UC2906 / UC3906在 NRND 之后仍可使用。

    铅酸电池市场已转向大容量、高电压和更高电流、因为其他电池化学物质已取代低功耗应用。 bq24450是一个线性电荷、它将在通流元件上消耗大量功率、对于较低功耗是可以接受的、但对于较高功耗则是一个问题。 此外、还需要对输入电压进行良好的调节、以将此功率耗散保持在可接受的范围内。

    由于上述原因、许多客户正在使用开关充电器来支持更大的铅酸电池。 一个示例是 bq24650、请参阅应用报告 SLVA437A。