请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24450 主题中讨论的其他器件: UC2906、 UC3906、 BQ24650
尊敬的 TI:
非常紧急!!!
令我们惊讶的是、BQ24450现在是 NRND。 参考之前关于电池充电线程的讨论,我们选择了此部件为铅酸电池充电。 但现在它显示了 NRND、我们已经设计了产品、但现在我们遇到了困难、您能否向我们发送此器件的替代产品。
规格:I/P VTG。 28V
O/P VTG。 28V
最大 充电电流为2A 至3A
提前感谢!!!
普拉什兰特