This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74801:关闭电源、不是单调的?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS74801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679913/tps74801-power-off-not-monotonic

器件型号:TPS74801

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请帮助我们了解 TPS74801的 Vout 为何在断电期间会出现升压和降压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackie、

    LDO 稳压器的运行方式通常是这样的。 稳压器停止工作并退出稳压。

    红色箭头指向大约0.6V 的输出电压。 此时稳压器不再工作、输出电压急剧下降至0V。

    您能否向我们展示您的电路原理图? 我们看到了什么输出电压?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jackie、

    线性稳压器关断不能保证单调性。 非单调关断有多种原因。

    如果 Vin 保持升高并且线性稳压器通过使能引脚禁用、则稳压器的一些内部模块将断电。 稳压器中的许多块被禁用、以减少关断模式下的静态电流。 根据模块关断的顺序、当输出斜降时、某些凸点可能会出现一些非单调行为。 导通晶体管和大多数块最终关闭、其余的斜降是由于负载使输出电容器放电所致。

    在 Vin 下降的情况下、线性稳压器的内部模块达到一个点、此时它们的电压和偏置电流不足以运行、并且它们会关断。 导通晶体管关闭、负载使输出电容器放电。