This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/BQ34Z100-G1:复位器件后,无法通过 BQ34Z100的代码使用 READFLASH 参数

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100EVM, BQ34Z100-G1, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718161/webench-tools-bq34z100-g1-not-able-to-readflash-parameters-through-code-of-bq34z100-after-reset-device

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他部件:BQ34Z100EVMEV2400

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你好

我将 bq34z100-EVM 连接到 MSP430 launchpad, 我编写了代码来读取 bq34z100-G1的闪存参数,我能够读取闪存参数,方法是将 bq34z100evm 连接到 ev2400,并将 Studio 软件连接到能够读取闪存参数, 并且可以立即连接到我们的 Launchpad,此时可以读取闪存参数 ,但问题在于 复位 MSP430 launchpad 和 bq34z100evm 后无法 读取和  

我想说我的代码 正在工作,我能够读取闪存参数,当 ev2400的 i2c 引脚被移除并连接到 MSP430 launchpad 时,我能够读取闪存参数。

我的代码格式为:i2c_wite (0x61、0x00)

:i2c_wite (0x3E、0x68)

I2C_Wite (0x3F、0x00)

for (i0;i<32;i++)

ReadData[i]=i2c_read();

需要添加额外的内容,以便即使在重新发送设备后也能读取。

我只能读取数据,只能在从 ev2400删除连接 并连接到 MSP430 launchpad 后读取。  

当 iam 将 bq34z100evm 直接连接到 MSP430 launchpad 时,iam 无法读取闪存参数,iam 无法读取电压等参数,.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、

    您是否有任何显示此问题的日志?

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、

    通过在 I2C 总线上同时使用 MSP430和 EV2400、系统很可能会出现总线争用问题。

    在将 EV2400连接到系统之前、请使用跳线断开 MSP430或将引脚置于高阻抗状态。 从系统中卸下 EV2400后、可以重新连接跳线或重新配置引脚、以使 MSP430恢复作为主机的任务。

    如果您认为情况并非如此、我们必须在您的范围内模拟交易。 请在 EV2400 I2C 线路附近串联串联串联电阻、并在 MSP 430和 bqdevice 附近串联不同的电阻值、以便于确定哪个器件正在断线。

    此致、
    Bryan Kahler