Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100EVM, BQ34Z100-G1, EV2400
主题中讨论的其他部件:BQ34Z100EVM、 EV2400
工具/软件:WEBENCH设计工具
你好
我将 bq34z100-EVM 连接到 MSP430 launchpad, 我编写了代码来读取 bq34z100-G1的闪存参数,我能够读取闪存参数,方法是将 bq34z100evm 连接到 ev2400,并将 Studio 软件连接到能够读取闪存参数, 并且可以立即连接到我们的 Launchpad,此时可以读取闪存参数 ,但问题在于 复位 MSP430 launchpad 和 bq34z100evm 后无法 读取和
我想说我的代码 正在工作,我能够读取闪存参数,当 ev2400的 i2c 引脚被移除并连接到 MSP430 launchpad 时,我能够读取闪存参数。
我的代码格式为:i2c_wite (0x61、0x00)
:i2c_wite (0x3E、0x68)
I2C_Wite (0x3F、0x00)
for (i0;i<32;i++)
ReadData[i]=i2c_read();
}
需要添加额外的内容,以便即使在重新发送设备后也能读取。
我只能读取数据,只能在从 ev2400删除连接 并连接到 MSP430 launchpad 后读取。
当 iam 将 bq34z100evm 直接连接到 MSP430 launchpad 时,iam 无法读取闪存参数,iam 无法读取电压等参数,.