This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28910:正激式或反激式拓扑,谁内置高电压 MOSFET,输出功率可高达200W?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28910, UCC28881, UCC256301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678895/ucc28910-the-forward-or-flyback-topology-who-built-in-high-voltage-mosfet-output-power-can-be-up-to-200-w

器件型号:UCC28910
主题中讨论的其他器件: UCC28881UCC256301

您好!我想找到控制器 IC、它必须 是内置的高电压 MOSFET、 用于正向或反激式拓扑。  输出功率 约为200W。

UCC28910/11、UCC28881/0的输出功率太小。  

TI 是否具有合适的器件和解决方案?  例如 ST 的 VIPER12/22、ON 的 FS7M0880、PI 的顶部开关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Shang:

    感谢您关注 TI 的解决方案。
    如您所述、ST 的 VIPER12/22在其参考设计中用于12V (350mA)和16V (350mA)。

    由于功率耗散和热量问题、您的设计200W 对于查找内置高电压 MOSFET 而言是一个巨大的挑战。
    此外、我不建议您将反激式转换器用于200W 设计。
    我们的 UCC25630非常适合您。
    www.ti.com/.../tida-01557
    此参考设计将是您的理想解决方案。

    如果您仍有任何问题、请随时告诉我。

    此致
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陈先生、您好!

     我查看 UCC256301的数据表和 TIDA-01557、发现它不 是我想要的。 该参考设计分为两个阶段:PFC +LLC、它不是我想要的、而不仅仅是。

    我想找 TI 替代的 FS7M0880、该 sch 如下所示:

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shang、
    如果您想查找具有内置高电压 MOSFET 的控制器、我们没有适合您的产品、例如更高的功率。
    您能给我您的 Vin、Iin、Vout、Iout 吗?
    我可以帮助您找到效率优于内置 MOSFET 控制器的合适参考设计。
    此致
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工作负载太重,如果 TI 没有, 我将继续使用 上的 FS7M0880。

    谢谢大家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shang:

    感谢您关注 TI 的产品。

    希望很快能在这里见到您

    此致

    Kevin