Other Parts Discussed in Thread: BQ24210, BQ24650
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24210 主题中讨论的其他器件: BQ24650
您好!
我正在研究使用 BQ24210通过太阳能电池为4400mAh 锂离子电池充电。
太阳能电池的规格如下:
P_PEAK = 5.5W PEAK
V_mpp = 6.0V
I_mpp = 0.9A
V_oc = 7.5V
I_SC = 1A
根据太阳能电池的规格、在峰值功率下(我计算出 I_mpp 在一天的大约4小时内大于0.8A)、它将提供大约5.4W 的功率。 假设充电器效率为90%、它将以大约4.86W/3.7V/1.32A 的功率为电池充电。 在这些条件下、电池充电器将以绝对最大值运行、并且 IC 不适合我想要的应用。
我是否正确地接近这一点?
此外、如果这不是合适的控制 IC、是否有适合这种情况的 TI 解决方案?
谢谢。