This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24210:运行条件

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24210, BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721428/bq24210-operating-conditions

器件型号:BQ24210
主题中讨论的其他器件: BQ24650

您好!

我正在研究使用 BQ24210通过太阳能电池为4400mAh 锂离子电池充电。

太阳能电池的规格如下:

P_PEAK = 5.5W PEAK

V_mpp = 6.0V

I_mpp = 0.9A

V_oc = 7.5V

I_SC = 1A

根据太阳能电池的规格、在峰值功率下(我计算出 I_mpp 在一天的大约4小时内大于0.8A)、它将提供大约5.4W 的功率。 假设充电器效率为90%、它将以大约4.86W/3.7V/1.32A 的功率为电池充电。 在这些条件下、电池充电器将以绝对最大值运行、并且 IC 不适合我想要的应用。

我是否正确地接近这一点?  

此外、如果这不是合适的控制 IC、是否有适合这种情况的 TI 解决方案?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    bq24210是一款线性充电器、与线性稳压器(LDO)类似、效率将为 Vout/Vin。 在低电流(<1A)和低输入到输出电压差时、这种方法效果良好。
    在您的情况下、具有 MPPT 的开关充电器(如 BQ24650或类似器件)可能会更好地工作。