This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 稳压器输出在较低电压下不稳定

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679683/regulator-output-is-not-stable-with-lower-voltages

器件型号:TPS54821

您好的团队,

我们在设计中使用电压调节器部件编号54821RHLR,该稳压器的输入通过8.4V 电池提供。 现在,当电池电压降至7.2V 或以下时,稳压器输出不稳定。我们能够观察到电压下降的尖峰。请确认是否存在任何特殊的注意事项? 根据数据表,稳压器输入范围为4.5V 至17V。 我们的设计附在下面。

谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请支持更多信息以进行分析:
    稳定时
    1.输出电流?
    2.检查 PVIN1/2引脚电压(猜它低于7.2V)、使用 OSC 绘制 PVIN1波形