This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23625:LMR23625

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721280/lmr23625-lmr23625

器件型号:LMR23625

您好!

系统在我之前的开机自检中不接受原理图。

我在典型应用中使用 LMR23625CQDDARQ1。

布局符合 DS 中的建议。

输入电压= 24V。

输出电压= 5V

输出电流= 300mA。

直流/直流、L15和 C163的热量高达55摄氏度。

请建议解决方案!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    加迪

    请分享 L15和 C163的布局以及器件型号。

    您如何测量这些温度?

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Sam:

    L15 - Pulse Electronics 的 PA4332.222NLT。

    C163 - TDK C1608X5R1H684K080AB。

    我在组件顶部使用热电偶测量了温度。

    请参阅随附的包含 DC/DC 布局的文件。

    我也可以发送 Mentor PCB 文件。

    此致、

    Gadi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加迪

    感谢您提供这些信息。

    组件放置方式看起来很好! 我建议将 C167移动到尽可能靠近 IC (VIN 和 PGND)的位置、但除此之外、它看起来很好。

    GND 平面是 IC 大部分热量将从此处排出的位置。 您可以通过以下方式来改进此功能:

    • 向下扩展 GND 层
    • 向右移动 L15位并向上扩展 GND 层
    • 移除大电流焊盘上的所有散热焊盘(例如 IC 的 GND 平面、C163上的焊盘...)
    • 仔细检查 IC 的散热焊盘上是否没有散热
    • 添加过孔以将热量从顶层移到其他层上的其他 GND 层

    您还可以扩展 VOUT 平面以帮助电感器散热。 在 C163上测量温度升高是很奇怪的。 除非电路板非常热或存在大量纹波电压、否则这不应变得很热。 检查以确保输出稳定(不是太大纹波、检查开关波形以确保它是恒定的矩形波)。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    感谢您的快速回复!

    Gadi