This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61256:当输入电压高于输出电压时、输出电流限制是多少?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61253A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720692/tps61256-what-s-the-output-current-limit-when-vin-is-higher-than-vout

器件型号:TPS61256
主题中讨论的其他器件:TPS61253A

您好!

在数据表9.1中、它说  

TPS6125x 器件的运行方式不同、因为它可以在和中平稳转换
零占空比运行。 因此、输出可尽可能接近其调节限值
即使转换器受到往往过大的输入电压的影响。 在该运行模式下
稳压器的输出电流能力限制为 ca。 150mA。 有关更多详细信息、请参阅图11。  

但图11未显示电流限制为150mA。 它可以是800mA。

我客户的原理图如下所示:

当 VIN=5V、VOUT=4.9V、ILOAD=1.5A 时、它们可以观察到输出上的361mV 纹波。

问题出在哪呢? 在此线性模式下、输出电流是否应限制为150mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,霍华德

    我建议负载低于150mA。 客户是否真的需要零周期模式下的高电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    150mA 是否由热约束引起? 还是 内部 PMOS 的寄生二极管会限制150mA 的电流?

    那么、数据表中的图11意味着什么?

    如果负载电流超过150mA、会发生什么情况? 它是否会烧坏 PMOS? 因为如果 Vin 高于 Vout、内部 PMOS 的寄生二极管始终处于导通状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,霍华德
    它不是热的。 实际输出电流可能更高、但我们无法保证其在高输出电流条件下的性能。
    我建议将 TPS61253A 用于您的应用。