Other Parts Discussed in Thread: TPS61253A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61256 主题中讨论的其他器件:TPS61253A
您好!
在数据表9.1中、它说
TPS6125x 器件的运行方式不同、因为它可以在和中平稳转换
零占空比运行。 因此、输出可尽可能接近其调节限值
即使转换器受到往往过大的输入电压的影响。 在该运行模式下
稳压器的输出电流能力限制为 ca。 150mA。 有关更多详细信息、请参阅图11。
但图11未显示电流限制为150mA。 它可以是800mA。
我客户的原理图如下所示:
当 VIN=5V、VOUT=4.9V、ILOAD=1.5A 时、它们可以观察到输出上的361mV 纹波。
问题出在哪呢? 在此线性模式下、输出电流是否应限制为150mA?